This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:轻负载(突发)寄存器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875364/ccs-ucd3138-light-load-burst-registers

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

以实现精确设置。 UCD 器件如何比较 18位寄存器

LoopMuxRegs.LLENTHRESH.bit.TLUG_ON_THRESH
LoopMuxRegs.LLDISTHRESH.bit.TLOW_OFF_THRESH  

滤波器 FILTERYNREAD 输出的24位电阻器

6个右移滤波器寄存器或6个左移 LL 寄存器?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    请查看滤波器到 DPWM 的最后一个连接阶段:

    未将 THREST_ON_THRESH 和 THREST_OFF_THRESH 与24位滤波器 YN 进行比较、而是将其与18位滤波器占空比进行比较。

    两者之间的主要差异是乘以 KCompx 或 DPWMx 周期、然后从38位舍入到 18位。

    您可以从 DPWM 滤波器占空比读取寄存器(DPWMFILTERDUTIREAD)读取滤波器占空比。

    如果您从滤波器读取滤波器 YN、从 DPWM 读取滤波器占空比、则关系将变得清晰。

    此致、