This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从5V 至12V

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880740/from-5-v-to-12-v

主题中讨论的其他器件:XTR117TLV61046A

您好!

我有直流5V。 (正极性、+5V。 /0V。)、从该源、

我直流12V。 (极性正极、+12V。 /0V.)、无需隔离。 50mA。 足够了

我将使用 XTR117电源中的12V 电压。

如何使它变得便宜和简单? 它应该非常便宜
我可以使用什么?
此致、
阿斯兰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslan、

    我建议使用 TLV61046A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢, 李嘉柏
    不错的芯片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于 此芯片的 TLV61046A。

    [URL=https://hizliresim.com/17jry1][img]i.hizliresim.com/.../url]
    这是否起作用? 它是关键吗?
    EN = FB = VIN = 5V  
    Vout = 12V  
    阿斯兰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslan、

    我看不到图像。 VIN、FB、EN 可针对您的应用连接在一起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    https://hizliresim.com/BGoaWD

    这就是方案。 正确吗?
    没问题、对吧?
    阿斯兰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslan、

    原理图正常。 谢谢