This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25017:LM25017能否用作增强型隔离反激式器件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882313/lm25017-can-lm25017-use-as-reinforced-isolated-flyback

器件型号:LM25017

你(们)好

LM25017能否使用增强型隔离 反激式?

输入电压24V

输出电压17.5V/170mA

此致、

Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望具有隔离式输出、LM25017可以支持 Flybuck 拓扑、您可以参阅数据表上的8.2.2。 谢谢。