This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:bq24157低电荷

Guru**** 2633085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882146/bq24157-bq24157-low-charge

器件型号:BQ24157
主题中讨论的其他器件: BQ25100

大家好、  

我知道如何使用 BQ24157的低充电模式吗? 我们将在什么情况下使用低充电模式?  

将最大充电电流限制为160mA 的建议设置是什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    低电荷对于在 USB 枚举之前只能提供500mA 及以下电流的传统 USB 端口非常有用。  现在很少使用它。

    尽管 我们测试的电阻器未高于数据表和 GUI 中的电阻器、但您可以使用 更大的外部 SNS 电阻器将最大充电电流设置 为您想要的值。  

    具有此类低充电电流的 BQ24157将非常低效。  您可能 会考虑更改为 BQ25100等线性充电器。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈。 我看到 bq25100的价格高于 bq24157、充电效率也低于 bq24157。  

    我想将 Iin_limit 设置为100mA。 则可将充电电流限制在160mA 左右。 是否存在任何潜在风险?  

    B7 (MSB) IIN_LIMIT_2 读取/写入 具有100mA 电流限制的00-USB 主机、具有500mA 电流限制的01-USB 主机、
    具有800mA 电流限制、11 -无输入电流限制的 USB 主机/充电器
    B6. IIN_LIMIT_1 读取/写入




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    是的、您可以限制充电器 输入电流、从而限制充电电流。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、我设置低充电模式= 1并设置 Rsns=140m Ω、以设置 160mA 充电电流。

    如果低充电模式= 1、这是否意味着我正在使用特殊充电电压?

    如果 Rsns=140m Ω、由0x06设置的最小充电限值为37.4/140m Ω=267mA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    特殊充电电压为 VINDPM (通过降低充电电流来调节充电器输入电压以防止输入 崩溃)  、并且与低充电模式分离。

    当 RSNS = 140m Ω 且低充电模式= 0时、Ichargmin= 37.4mV/140m Ω= 267mA。

    当 RSNS = 140m Ω 且低充电模式= 1时、Ichargmin= 22.1mV/140m Ω= 158mA。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。