This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图审阅

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886764/bq77915-schematic-review

器件型号:BQ77915

您好!

您能否查看原理图并就设计提出宝贵的建议?

我要附上下面的原理图

我们有一个3s2p 锂离子电池配置(NCR18650B)。

我们将 BQ77915用作电池管理系统。  

我们选择的是 BQ7791500

  1. 负载电流为8 安。 (感测电阻值60mV/8A = 0.0075 Ω)
  2. 负载电压9.8V
  3. 我们需要进行电池平衡、因此通过电阻器将 CBI 引脚拉低
  4. 电池充电电压 = 12.6V
  5. 充电电流= 3.26A
  6. 我们还有其他模块、这些模块将由电池供电。 因此,我们将电池接地与其余接地隔离(我们希望严格地仅通过 BMS 进行所有连接)。  
  7. 对于 PCB 设计、是否可以将所有模块放在单个 PCB 上、或者我们需要将 BMS 设计 PCB 与其余模块分开(具有2个 PCB、一个用于 BMS、另一个用于其余模块)?

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    原理图的结构看起来是正确的、有几个注释。

    当 Rin 为133时、您可能会考虑较大的 CIN 电容值。

    R14和 R16显示值为"3"、通常选择这些值以降低开关速度、从而避免电感瞬变。  100到几千欧姆的值是典型值。

    请务必在设置中考虑容差。  如果您必须支持8A 电流、请确保它不会触发保护。  对于 OV 限制、如果充电器为12.6、则正常的完全充电电池电压将为4.2V、但这是 BQ7791500的典型跳闸电平。  如果这是系统充电值、您可能需要 BQ7791501等更高的 OV、但它具有不同的设置、因此可能需要不同的计算。

    通过 BMS 进行连接似乎是正确的、是的。

    单个 PCB 应正常工作、仔细布线电路以避免串扰、并根据需要保持间隙和隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    根据输入、我们是否可以将 Cin (C28、C29、C30、C31)设置为1uf?

    栅极电阻(R33和 R36)为300欧姆。

    我要附上原理图和 PCB 设计图像。  

    (我没有更改原理图上的值、因此我可以从您那里验证原理图并进行最终更改)  

    我们已将 BQ77915的接地端与电路的其余接地端进行了隔离。  

    我们正在考虑针对我们的应用测试 bq7791500和 bq77915001。  

    这两种设计的常见之处都是

    • 负载电流为8 安
    • 负载电压9.8V
    • 我们需要进行电池平衡、因此通过电阻器将 CBI 引脚拉低
    • 电池充电电压 = 12.6V
    • 充电电流= 3.26A
    • Rin = 133 Ω
    • Rocd= 10k
    • Rchg、Rdsg= 300 Ω
    • rts_pu (NTC 值= 10K)= 9.97k Ω

      rts_pu (NTC 值= 100K)= 78.75k Ω

    • 我们希望两种设计的 OTC 都设置为45°C。 您能否告诉我们 OTD、UTD、UTC 的其余跳闸点是什么?  

    应用程序  

    Rsns = 7.5m Ω

    应用程序  

    Rsns = 4.37m Ω

     

    您能否建议您是否对设计进行任何更改?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    将输入滤波电容器从0.1 μ F 更改为1uF 将为您提供10倍的时间常数。  它将更有效地滤除瞬态、但趋稳速度会更慢。  检查保护级别是否没有影响。

     Rchg、Rdsg= 300欧姆值看起来相当低。  使用高电流快速切换 DSG 会产生较大的电感尖峰。  选择适合您设计的值。

    10k 的 ROCDP 值不是推荐值之一。  它可能被识别为一个低值、并将使用 EEPROM 延迟设置、但不是一个推荐值。  请参阅 BQ77915数据表表表表3。

    与其他注释类似、为满足您要求的设计选择值。  考虑容差以及您是设计必须跳闸还是必须允许的电流限制。

    器件的温度阈值显示在数据表电气特性表中、其中包含容差和比率。  根据连接的电阻器网络计算比率。  您将需要了解所用热敏电阻的电阻与温度间的关系。  除非您有热敏电阻的公式、否则这是一个迭代过程。  通常、调整 RTS_PU 会调整所有阈值、而与热敏电阻串联或并联的电阻将主要影响高温或低温阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    对于栅极电阻计算、我参考了 TI 文档。  

    e2e.ti.com/.../slla385.pdf

    根据计算、我得到的栅极电阻为49欧姆(Rgate)。

    这是计算栅极电阻的正确方法吗? 如果没有、您能否分享一些有助于计算 MOSFET 栅极电阻的资源?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    对于开关稳压器等大功率驱动器、我认为您的计算是合理的。  BQ77915使用 FET 作为负载开关、因此需要缓慢开关、以将 FET 保持在其安全工作区域。  电池将对关断具有电感响应、即 V=LDI/dt。  L 由结构固定、I 是最坏情况下的短路电流。  您可以通过开关速度控制 dt。   

    我不知道计算栅极电阻的好方法。  您可以检查不同的负载开关基准。  通常、对于电池而言、我们中的10个人都是合适的。  您可以尝试使用几 k 欧姆、如果开关速度太快、请增大电阻器以增加降低电感尖峰的时间、同时注意 FET 的 SOA。