请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC37133 也许我在数据表中遗漏了这一点、但我无法找到它。 尺寸(mmxmm)是多少?该器件的 Ron 规格是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
也许我在数据表中遗漏了这一点、但我无法找到它。 尺寸(mmxmm)是多少?该器件的 Ron 规格是多少?
Lauren、
该封装为 SOIC (D)封装、尺寸可在以下位置找到:
http://www.ti.com/lit/ml/msoi002k/msoi002k.pdf
由于电源开关基于 BJT、因此不会存在天疱 Ron、但相关的热参数可从数据表电气特性表中列出的饱和电压参数中得出。