This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623EV:LM2623EV 最小值 输入电压

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, LM2623EV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881750/lm2623ev-lm2623ev-min-input-voltage

器件型号:LM2623EV
主题中讨论的其他器件:LM2623

您好!

我正在设计电池供电型电路板。 我的电池电压降至1.6V。因此我想使用 LM2623升压转换器(PCB 消耗200mA@1.6V)。 我阅读 LM2623 的数据表和 LM2623EV 的数据表。  在 LM2623EV 的数据表中、可以看到最小输入电压为2.3V、但 LM2623的数据表显示最小输入电压为0.8V

我认为哪一个很好?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eralp、

    LM2623需要1.1V 输入启动电压、之后器件可在低至0.8V 的最小输入电压下工作。

    LM2623 EVM 电路专为输入电压范围为2.3V 至5.5V 的特定应用而设计。  

    请问您的应用工作条件、输入电压范围、输出电压、输出电流最大值是多少? 因此、我可以向您推荐最合适的升压转换器器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速响应。 您能不能建议我们使用 SOT 封装的升压转换器(为了简化焊接过程)。

    VIN:最小值:1.5V

    最大值:6V

    输出电压:最小值:5V

     最大值:7-8 V

    输出电流:最大1A

    工作温度:-40°C 至+50°C

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eralp、

    我是否可以知道最小输入电压为何如此低、仅为1.5V?

    最大输出功率为8V*1A=8W。 如果是恒定输出功率、则意味着平均输入电流为8W/1.5/0.85=6.27A。 它是一个非常大的输入电流。 还是脉冲1A 负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的峰值电流为1A、但输出电流约为200mA。 我们的电池电压会由于工作温度而下降。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eralp、

    它取决于1A 峰值电流的时间。 如果1A 峰值电流时间超过10ms、则意味着高开关频率直流/直流转换器的1A 恒定负载电流、因为在本例中、Fsw 通常超过500kHz、负载瞬态响应时间小于10ms、 升压转换器开关电流限制必须高于6.27A。

    但是、如果1A 的峰值时间仅为100us-500us、则可以在输出端添加一个大型铝电解电容器、以缓冲突然增加的负载电流、并且所选的升压转换器开关电流限制可能更小。

    那么、1A 峰值电流的持续时间是多少?