This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950EVM-442:UCC28950 EVM-442轻载效率较差

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899515/ucc28950evm-442-ucc28950-evm-442-light-load-efficiency-poor

器件型号:UCC28950EVM-442
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

你(们)好,先生

我测试了演示板数据,发现轻负载时效率较差。

因为我的设计风扇在轻负载下不工作

在这种情况下 、相移全桥 MOS 损耗非常大、并且是断裂的  

实际测试如下。 是否有任何改进方法?

测试数据:

针脚:17.4W     VOUT/Iout:12V/0.1A

针脚:18.7W     VOUT/Iout:12V/0.2A

引脚:19.8W     VOUT/Iout:12V/0.3A

引脚:20.6W     VOUT/Iout:12V/0.4A

针脚:21.6W     VOUT/Iout:12V/0.5A

 

Tks

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCC28950 (和 UCC28951)具有突发模式、可降低轻负载下的功耗。

    请检查 EVM 是否在轻负载条件下以突发模式运行。 此外、检查 SR 驱动器是否已禁用(OUTF = OUTF = 0V)。

    您可以增大 TMIN 阈值、以便控制器以更高的电流电平进入突发模式。

    我已在实验室中以空载持续运行 EVM、没有任何问题、因此您的设备运行方式稍有不同。

    请检查以上项目、并告诉我们您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    我已经重新检查过具有突发模式的 EVM、并且 SR 驱动在轻负载(0.1A~0.5A)时被禁用

    空载时的 EVM 没有问题、但如果在01~0.5A 时添加负载、您会发现输入 w 非常大

    效率较差

    请在0.1~0.5负载下检查您的 EVM

    最后,我将尝试调整 TMIN 以改进它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果增加 Tmin 值、则会增加 EVM 进入突发模式的功率级别-

    由于爱尔兰的 Covid-19限制、我无法进入实验室、以适应未来的需求、但我希望我的 EVM 的行为与您的 EVM 相同。

    请告诉我您的工作方式

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    想知道您是否能够在这方面取得任何进展-

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经听过一段时间了、所以我要关闭这个线程。 如果要继续对话、您可以打开一个新的相关主题。

    此致

    Colin