This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:TPS3702的瞬态性能

Guru**** 2556100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892372/tps3702-transient-performance-of-tps3702

器件型号:TPS3702

大家好、

您能告诉我 IC 的瞬态性能是多少、从这个意义上讲、可以检测到的输入上的最小毛刺脉冲宽度是多少? 我在图片中解释了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishanth、

    我们在数据表中提供了有关抗干扰的部分、详述如下:

    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的回复、但我仍然找不到最小脉冲宽度与过驱电压间的关系图。 该图具有传播延迟与过驱间的关系。 我需要最小脉冲宽度与过驱间的关系。 如果我的理解中有任何错误、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishanth、

    请参阅图8至图11。 请注意、在曲线下、该图是从低到高还是从高到低。 最小脉冲宽度与过压的"从低到高"感应转换和欠压的"从高到低"感应转换的规格相同。 这些被定义为传播延迟、如果传播延迟未过期、则未检测到脉冲、表示未满足最小脉冲。

    让我知道理解是否清楚。