This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM 现已变得不可选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27531EVM, BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875315/bq27gdk000evm-is-now-obselete

主题中讨论的其他器件:BQ27531EVMBQ27531-G1BQ24192

您好!

几个月前、我购买了 BQ27531EVM、因为我想在其中一个设计中使用 BQ27531-G1和 BQ24192。 我开始使用它后、很快就意识到 BQ27531需要进行某种调整才能达到最佳性能。 由于我没有使用的电池数据表、 因此我找到正确配置 BQ27531的最简单方法是执行学习周期。 问题是我的电池容量是12 Ah。 学习周期需要一天以上、我无法 手动执行学习周期。 我在网上找到 了 BQ27GDK000EVM、它看起来像我所需要的一切。 它能够使用可自定义的配置文件执行自动学习周期和自动循环。  本周我曾尝试访问 BQ27GDK000EVM 产品页面、但该页面无法正常工作。 我联系了客户支持中心、他们告诉我 BQ27GDK000EVM 现在已经变得很不方便了。 似乎 无法再执行自动学习周期、我找不到任何其他 TI 评估板可以执行此操作。 是否有解决方案? 此板是否 会被新 评估板替代?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis、

    新的评估板尚未准备就绪。  您可以做的一件事是自行设置一个自动系统来执行学习周期。  例如、我们通常在实验室中使用 Keithley 源表。 基本上、它们可以通过 RS-232或 GPIB 简单地进行充电或放电控制。  此外、如果您没有 Keithley 源表、还可以使用工作台电源+电气直流负载。  

    Andy