This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关 BQ40Z80的几个设计问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889434/bq40z80-several-design-questions-on-bq40z80

器件型号:BQ40Z80

您好!
我正在完成电路板的原理图设计(基于参考 EVM、该设计为90%)。
我有一些问题需要解决:
1)是否可以在每个输入(包括热敏电阻输入)上放置 TVSS?
2) 2)据我了解、EVM 中的唤醒电路仅用于开发目的、以产生电流。 我已从架构中删除。 有什么含义?
3) 3)预充电电流应约为标称最大充电电流的10%。 因此、对于具有1.5A 电流的电池组、我选择100mA 预充电。 这种方法是否正确?
4)在6s 配置中、我应该将4个热敏电阻放在电池组(每个电池的接口上)的什么位置?
5) 5)对于可配置引脚、如果在使用新 FW 配置电路板之前将 Unsed 连接到 VSS、那么如果引脚配置为输出并连接到接地端、是否存在短路问题?
6) 6)能否配置 LED 上的电流? 我有一个需要22mA 电流的小型 LED、而不是典型的30mA 电流
7)对于关断输入、我从数据表中了解到有一个内部上拉电阻器。 因此,我不放置任何上拉网络。 正确吗?
8) 8)如果出现宏观错误、您能否提供有关以下原理图的一般反馈?

9) 9)保险丝引脚、可以使用8V A LED 驱动吗?


感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看您的原理图并回答您的问题。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您有没有为我提供的更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    1)是否可以在每个输入(包括热敏电阻输入)上放置 TVSS?
    我建议您不要将 TVSS 放置在 TS 引脚上。

    2) 2)据我了解、EVM 中的唤醒电路仅用于开发目的、以产生电流。 我已从架构中删除。 有什么含义?
    是的、可以移除它、并使用充电器将监测计从关断状态唤醒。

    3) 3)预充电电流应约为标称最大充电电流的10%。 因此、对于具有1.5A 电流的电池组、我选择100mA 预充电。 这种方法是否正确?
    我建议您检查电池制造商规格。 对于1.5Ah 电池、100mA 似乎很高。 我建议将其保持在50mA 左右。

    4)在6s 配置中、我应该将4个热敏电阻放在电池组(每个电池的接口上)的什么位置?
    温度传感器越多、越能更准确地读取电池温度。

    5) 5)对于可配置引脚、如果在使用新 FW 配置电路板之前将 Unsed 连接到 VSS、那么如果引脚配置为输出并连接到接地端、是否存在短路问题?
    默认情况下、这些引脚在高阻态配置为输入。 请参阅 BQ40z80 TRM 的第2章。

    6) 6)能否配置 LED 上的电流? 我有一个需要22mA 电流的小型 LED、而不是典型的30mA 电流
    您需要添加一个外部电阻器来限制电流。

    7)对于关断输入、我从数据表中了解到有一个内部上拉电阻器。 因此,我不放置任何上拉网络。 正确吗?
    是的、无需外部上拉。

    9) 9)保险丝引脚、可以使用8V A LED 驱动吗?
    它取决于 BAT 电压。 如果 BAT > 8V、则它可以驱动8.65V 的 VOH 最大值并遵循 BAT < 8V。 请参阅数据表第16页 EC 表的"保险丝驱动"部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我认为我们必须深化一些方面:

    6) 6) LED 引脚似乎具有电流发生器

    因此电阻器不会限制电流。 如果我的解释正确、似乎我不需要限制(LED 的标称电流为22.5mA)

    9) 9)数据表中未明确保险丝引脚的最大电流: IADEFUSE (PU)是否为最大330nA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Fabrizio Raggioli"])数据表中的未清除保险丝引脚的最大电流: ITFEFUSE (PU)是否为最大330nA?

    是的、它用于驱动保险丝熔断的 NMOS FET 的栅极。

    [引用 user="Fabrizio Raggioli">因此电阻器不会限制电流。 如果我的解释是正确的、似乎我不需要限制(LED 的标称电流为22.5mA)[/quot]

    您不应该根据亮度来选择大多数 LED。 如果您的 LED 最大电流小于22.5mA 、则可以添加串联电阻器来限制电流。