您好!
我正在完成电路板的原理图设计(基于参考 EVM、该设计为90%)。
我有一些问题需要解决:
1)是否可以在每个输入(包括热敏电阻输入)上放置 TVSS?
2) 2)据我了解、EVM 中的唤醒电路仅用于开发目的、以产生电流。 我已从架构中删除。 有什么含义?
3) 3)预充电电流应约为标称最大充电电流的10%。 因此、对于具有1.5A 电流的电池组、我选择100mA 预充电。 这种方法是否正确?
4)在6s 配置中、我应该将4个热敏电阻放在电池组(每个电池的接口上)的什么位置?
5) 5)对于可配置引脚、如果在使用新 FW 配置电路板之前将 Unsed 连接到 VSS、那么如果引脚配置为输出并连接到接地端、是否存在短路问题?
6) 6)能否配置 LED 上的电流? 我有一个需要22mA 电流的小型 LED、而不是典型的30mA 电流
7)对于关断输入、我从数据表中了解到有一个内部上拉电阻器。 因此,我不放置任何上拉网络。 正确吗?
8) 8)如果出现宏观错误、您能否提供有关以下原理图的一般反馈?
9) 9)保险丝引脚、可以使用8V A LED 驱动吗?
感谢您的支持