This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:bq76PL455A-Q1

Guru**** 2617315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874368/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: EMB1499QBQ40Z80BQ76PL455A

Hallo

我在项目中、项目是设计一个电池管理系统、该系统具有主动电池平衡和电量监测、 为此,我选择了解决方案  EMB1428+EMB1499Q+bq76PL455A-Q1,但对于电量监测计,我保留了 BQ40Z80,我发现 BQ40Z80也具有监控功能和保护功能,因为我必须处理一个锂聚合物电池,它 只是 用 BQ40Z80替代 bq76PL455A-Q1? 如果是、 什么是广告优势或使用它们不方便

第二点我是否可以使用 bq76PL455A-Q1的 GPIO 来命令 LED (电池充电状态)? 什么是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    如果您在低电压下只有一节串联电池、并且 bq40z80的规格符合您的要求、那么这可能是更好的选择。 bq76pl455a 允许堆叠高达超高电压的电池组、尤其是在 EV/ESS 应用中(每个 IC 可监控16节电池)、并允许使用外部 FET 或您提到的主动平衡解决方案来实现更高的电池平衡电流。 但是、您将需要更高的最小电压来为 bq76pl455a 器件供电、因此如果您只有一节电池、这可能不会是问题的解决方案。 如果您有任何具体问题、请告诉我。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    我有一 个 LiPo 6系列电池、正如 bq40z80规范中提到的、它可以监控多达7个电池、并且具有良好的电量监测计规格 。我认为如果是6s、我最好将其与主动电池平衡结合使用 有问题吗?另一个集成了电量监测计的 IC 如 bq76pl455a 吗? 该项目涉及需要40A 恒定电流的救援机器人、我 需要同时管理两节电池、即两节智能电池和充电器。

    请注意

    奥斯卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    通常、主动电池平衡解决方案更复杂/更昂贵、因此我们看到了被动电池平衡的更高趋势(您可以使用外部电路来实现两个器件的更高电流)。 455是独立于监测计/充电器的、仅是一款监控器、我们还提供 bq79606a、这是一款6节电池监控器/保护器、集成了高达150mA 的无源平衡功能。 听起来、如果您需要监测方面的知识、那么您可能需要有关 bq40z80的更多详细信息。 我建议阅读数据表规格或发布另一个 E2E 帖子标记该器件编号、而不是455、以便相应的支持团队能够提供帮助。

    此致、

    泰勒