This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25230:您是否有与 MAX17686类似的器件?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25230, LM5180, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900778/ucc25230-do-you-have-any-similar-device-with-max17686

器件型号:UCC25230
主题中讨论的其他器件: LM5180LMR36015

 我的一位客户计划评估 MAX17686的新产品。

 但他们想知道 TI 是否有任何类似的 MAX17686器 件、或者不将 TI 器件与 MAX One 进行比较。

 我们向客户推荐了 TI、UCC25230。 但他们说无法使用器件、因为 UCC25230没有使能引脚。

 他们希望 在发生任何紧急情况时从控制器侧关闭器件。  它需要 EEnable 引脚。

 请告诉我 MAX17686与之类似的 TI 器件吗?

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请检查 LM5180以进行更换。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     非常感谢您的快速回复。

     很抱歉、我忘记告诉您他们需要故障检测(OCP 或 OVP 或 UVP)和器件的故障信号来了解输出电压故障。

     如果 LM5180具有故障信号或电源正常信号、则它将是 客户的最佳器件。

     如果 您有任何想法、请告诉我 TI 器件吗?

     再次感谢 、致以诚挚的问候、

     Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    输入电压范围和输出电压/负载电流是多少?

    LMR36015是可能的选择。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     感谢您提出的器件。

     客户输入/输出电压要求如下。

     输入电压:24V

     输出电压:12V

     输出电流: 100mA (最大值)

     它们还需要隔离式电源。

     您能告诉我可能的器件来满足他们的要求吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    建议将 LMR36015FB 用于您的应用。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     感谢你的答复。

     它们需要一个隔离式电源。

     您是否有适用于隔离式电源的 LMR36015FB 参考设计?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com、详细了解该设计。

    我现在将关闭此主题。

    B R
    Andy