This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:TPS7A4501

Guru**** 2514885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP, TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874971/tps7a45-tps7a4501

器件型号:TPS7A45

我在 ADJ 的引脚5处测量1.6V、而不是1.2V。 同一电路在另一个电路板上工作正常。 是否有任何方法可以解决问题? 什么可能导致了此问题? 只需将器件从电路板上取出并不容易、因此在 更换电路板上的器件之前、我想先进行确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    请确认、这是针对 TPS7A4501-SP 而不是商用 TPS7A45器件。

    您能否提供更多详细信息?

    什么是输入电压?  这是在器件正在调节时还是在器件处于关断状态时(SHDN 逻辑低电平)?

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 TPS7A45、我们构建了原型、并在下一个电路板返回 TPS7A4501-SP 之前使用 TPS7A45进行测试。 输入电压为5V、预期输出为3.3V、ADJ/感应电压为1.6V、而不是1.2V、输出电压电平为4.4V。 电路板上的器件通常可在5V 以下工作、但4.4V 不是目标电压电平。 不确定是什么导致了这种情况。 只是一个,在另一个板上,它工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术人员发现了焊接错误。 它现在按预期工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息。

    感谢您更新帖子。

    此致、

    涉水