This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:不需要!#39;t 工作

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD90SEQ48EVM-560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870373/ucd9090a-don-t-work

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD9090UCD90SEQ48EVM-560

大家好、团队成员。

UCD9090不工作。

但它在连接到工具并启动 GUI 时起作用。

GUI 上无操作、仅连接。

原因是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据您描述的内容、器件似乎卡在 ROM 模式。

    请 查看 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucd9090a.pdf 第8.2.1节的要点3

    您可以按照附件来存在 ROM 模式。

    e2e.ti.com/.../8080.recover-UCD9090A-from-ROM-mode.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yihe。
    它是通过写入校验和来解决的。

    但是、未知为什么设置了 ROM 模式。
    进入 ROM 模式的条件是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请阅读数据表第8.2.1节项目符号3。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我使用评估板(UCD90SEQ48EVM-560)写入 UCD9090。
    将写入的芯片连接到电路板后、出现问题。

    下面列出了这些问题、您能检查一下吗?

    1.附上我们使用的书写方法(1.pdf)。此书写方法是否正常?
    有问题的芯片的校验和为0。在什么情况下校验和为0?(2.PNG)
    重新生成校验和后、它将变为3.PNG。 校验和是否正常?
    我们到目前为止一直在板上写入 UCD9090。
     此时没有问题。
     当评估板上写入的芯片安装在另一个板上时、是否会出现此问题?

    e2e.ti.com/.../7065.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的编程方法很好。 校验和为零的原因是应用程序发出了特殊命令(ROM_COMMAND)来擦除校验和。 这会强制 器件进入 ROM 模式。 您可以 重新生成校验和以使器件退出 ROM 模式。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    我还有其他问题。

    在写入过程中、应用程序是否发送了特殊命令(ROM_COMMAND)?
     您可以检查该程序吗?

     e2e.ti.com/.../20181231_5F00_UCD9090_5F00_sequence.xml


    重新生成校验和后、它将变为下图。 校验和是否正常?


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ROM_COMMAND 不是正常配置的一部分、但如数据表中所述、I2C 信号完整性可能会更改命令。

    如果遵循从 ROM 模式恢复文档、则在重新生成校验和后、器件将恢复到编程模式。 您可以单击 DEVICE_ID 扫描模式以确认这一点。

    此致

    Yihe