This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:LM2674:稳定性模型

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901217/lm2674-lm2674-stability-model

器件型号:LM2674

您好!

我对 LM2674有两个问题:

电流限制是峰值电流、均方根电流还是平均电流? 如果纹波电流过大,保护电流会被激活? 例如、IO= 500mA、12V 时的纹波电流= 1Apk_pk?

-您是否有用于测试 LM2674稳定性的模型(在 LTSPICE 或其他仿真器上免费)?

请注意、

William LIONI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lioni、

    控制电路监控每个开关周期的高侧电流峰值、它不是 RMS 或平均电流、  

    最大电流峰值约为800mA、因此对于500mA 负载电流、您需要选择合适的电感器值、以使电感器电流纹波峰值低于800mA。

    LM2674应用电路可在 TI.com 上的免费 Webench 中进行仿真、您可以根据自己的应用修改 Cout 和电感器来检查环路稳定性。

    B R

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    在 TI.com 上启动 webench 时、LM2674未进行仿真、请参见 Attach。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lioni、

    请按如下方式执行

    在 TI 网站上搜索 LM2674

    2.在 Webench 窗口上输入应用参数

    3.开放式设计

    4.检查环路响应的仿真结果。

    Webench 不支持此器件上的瞬态仿真。