This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:比较器精度直方图数据

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882051/tps3850-comparator-accuracy-histogram-data

器件型号:TPS3850

我正在监控3V3电源轨、该电源轨需要特别严密的窗口监控。  使用数据表中关于0.8%比较器精度的相位精度数字、可以得出超出我的要求的阈值为0.009V。

通过查看数据表第6.7节、可以看出、在41、111个单位以上测量的精度在0.2%以内、而温度漂移又增加了0.2%。

您能保证器件实际运行时的比较器精度为0.45%。 是否有过程控制可使器件按照第6.7节采样的要求工作。

此致、


Dan 未成年人

GE Aviation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我相信我们正在离线处理这个问题、所以我现在要关闭这个主题。

    谢谢、
    Abhinav。