This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在学习周期中不更新 Qmax

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901176/bq28z610-qmax-is-not-updated-during-learning-cycle

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

我遇到与原始线程相同的问题。 当运行学习周期时、VOK、RDIS 和 REST 位的行为都与学习指南中所述的一致、但 Qmax 未更新、更新状态保持在04。 根据 TRM、VOK 位"将在 Qmax 更新发生、满足 Qmax 不合格的偏移误差或完全复位时清除"。 那么 、这是否意味着在我的案例中满足了 Qmax 不合格的偏移误差? 这种情况如何发生、如何避免/修复?  我运行了几次学习周期(使用不同但相同的定制板)、有时学习周期运行正常、有时不运行。  我在这里附上了下面的日志和 gg 文件。

谢谢你  

e2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_fail.gg.csve2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_fail.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您上传的日志文件不是 bqStudio 日志文件。 请共享 bqStudio 日志、以便我可以查看所需的所有信息。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的答复。 我必须重新运行学习周期才能获取日志文件。 我附加了文件 below.e2e.ti.com/.../fail_5F00_learning_5F00_cycle.zip 由于连接中断、日志文件会拆分为多个文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种化学 ID?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用0x2244

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下次请提供连续的 bqStudio 日志文件。  我花了很多时间来浏览所有4个日志文件。

    化学 ID 2244适用于工作电压为4V 至2.75V 的电池。 我建议您 在执行学习周期时将终止电压设置为5.5V (2.75V * 2)而不是6V。

    此外 、根据日志文件、我只能看到电池单元已放电、然后放松。  我看不到任何显示已收费的日志文件。  当电池单元充满电并完全放松时、Qmax 会更新。

    Andy