This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017ISOEVAL:AN-2204 LM5017隔离式电源评估板

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881759/lm5017isoeval-an-2204-lm5017-isolated-supply-evaluation-board

器件型号:LM5017ISOEVAL
主题中讨论的其他器件:LM5017

您好!

      ,有一个问题、TI AN-2204 μ F 为什么要在参考设计中添加 C9电容器,C9电容器参数是2200pF/2000V。 C9的作用是什么、以及 C9的电压和电容是如何在 Fly-Buck?中设计的

      第二个问题是 有关 COT 3类纹波电路,不同设计文档的计算方法不同(SNVA874、ZHCA611、LM5017)、 计算结果也不同。 您最推荐使用哪种计算方法。 LM5017规范中的 Cr = 3300pf,Cac=100nF、 参数是如何考虑?μ F 的

      谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    由于接地回路的 di/dt 较高、因此存在许多常见噪声、这些噪声会导致系统中出现 EMI 问题。 转换器功能不需要该电容器是可选的。  

    您能否突出显示哪些公式在参考线之间是不同的。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我仍然感到困惑, C9电容器参数 设置为 2200pF/2000V,为什么选择2000V? 我们可以使用100V 吗?

    2.以下三种计算方法是不同的,您建议使用哪一种? 为什么?  

    如果你能帮忙的话,真的很喜欢这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    大多数隔离式设计在接地之间需要>1kV 的隔离、因此需要高电压电容器。

    我建议使用 LM5017数据表方程。 我熟悉 SNVA874上的公式、并发现简化方法类似于其他器件数据表上的 LM5017上的公式。  

    此致、

    Ethan