This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:使用 BQ25606实现低电流消耗

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891707/bq25606-use-of-bq25606-for-low-current-consumption

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25616

尊敬的先生:
我需要开发由锂聚合物单节电池供电的便携式设备。 系统需要根据所使用的电源(5V 和500mA、1A、2A 取决于适配器)以正确的电流为电池充电。 当适配器断开连接时、仅当开关打开时、电池才需要为系统供电、否则消耗的电流必须为0A。 连接适配器时、如果开关处于打开或关闭状态、系统必须由 Vbus 独立供电。

现在我的问题是:
我想将 BQ25606用作电池充电器。
我在论坛上读到它可以通过 USB 系统识别适配器、但如果主机使用 USB、则需要一个 USB 开关。 是这样吗?
2.电池充电器可通过 SW 或 PMID 提供稳压器输出电压。 使用 SW 或 PMID 为系统提供电源的正确方法是什么?
3.当 USB 未连接且电源开关关闭(系统未连接)时、BQ25606流入的电流是多少?
4.我认为方案是正确的,还是有一种最佳的方法来连接我需要的部件?
谢谢你。
此致。
Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、

    您是否正在寻找不带 I2C 通信的独立充电器? 在回答您的问题之前、如果您正在寻找低电流消耗的独立充电器、最好使用 BQ25616/J

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢你的答复。 是的、BQ25616适用于我的应用。

    请、您能回答我有关使用此电池充电器的其他问题吗?

    我在论坛上读到它可以通过 USB 系统识别适配器、但如果主机使用 USB、则需要一个 USB 开关。 是这样吗?
    2.电池充电器可通过 SW 或 PMID 提供稳压器输出电压。 使用 SW 或 PMID 为系统提供电源的正确方法是什么?
    3.当 USB 未连接且电源开关关闭(系统未连接) 时、BQ25616流入的电流是多少? 9.5uA?
    4.我认为方案是正确的,还是有一种最佳的方法来连接我需要的部件?

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、

    在插入 VBUS 电源时、D+/D-引脚用于 USB 输入电流限制检测。  在充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够连接 HIZ D+/D-引脚、以便由充电器驱动 D+/D-引脚。 如果主机无法连接 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器。

    2.在充电模式下、VBUS 是适配器输入。 VBUS 和 PMID 之间连接了内部 n 通道反向块 MOSFET (RBFET)。 PMID 基本上是具有电流限制(IINDPM)的 VBUS。 SYS 是系统负载输出。 请按照 d/s 和 EVM 用户指南上的 BQ25616应用图进行您自己的设计。

    当只有 BAT=4.5V 且 BATFET 导通时、电池静态电流典型值为9.5uA。

    4.好的。

    谢谢、

    宁。