主题中讨论的其他器件: LM5112
您好!
我的客户使用 LM5111作为超声波可编程驱动器、但发现多个电路板起火并受损、如下图所示、您之前是否遇到过类似的情况?
原理图和 PCB 如下所示、请提供一些建议、谢谢。
原理图:
PCB 顶层:
PCB 底层:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lin、
感谢您的联系。 我是支持此器件的应用工程师、我没有遇到过此类 IC 问题。
LM5111是一款双通道驱动器、从原理图中可以看出、客户使用 CH-A 来缓冲超声波 PWM 信号以驱动 CH-B、可以说明原因吗? 他们尝试通过此配置实现哪些目标?
您能否详细介绍超声波 PWM 信号(频率、振幅、占空比等)
故障是在启动时还是在运行一段时间后发生? 换言之、IC 驱动什么? US_TX_A 是否表示传输线路? 请确认。 电路中是否存在任何其他损坏的元件?
此致、
-Mamadou
您好、Mamadou、
感谢您的快速回复、请参阅以下反馈、并提供建议、谢谢。
CH-A 配置是因为之前它们测试 LM5112、它是正逻辑、但 LM5112没有提供 ENOUH 产品、然后它们更改为 LM5111、但保持软件不变、这里它们使用通道 A 来实现逆变器功能。 如果您认为这是一个巨大的风险、我建议客户修改它。
VCC 实际上是12V、而不是15V
超声波 PWM 信号:300kHz、12V、50%、6个具有特定间隔时间的组脉冲
4.它由终端客户端退回、不确定故障时序是否在启动或运行一段时间。
5、US_TX_A:检测到超声波回波信号的微小信号、由另一个放大器 SGM80582连接以检测回波信号。
6.此电路中没有其他损坏的组件,在更换新器件后,该器件目前工作正常。
您好、Lin、
我对延迟答复表示歉意。
从您的描述中可以看到、客户将超声波信号反相两次、以便在 OUTB 上重新获得相同的初始信号。 从功率耗散的角度来看、单通道驱动器实际上可能更好地工作、因为考虑到 OUTB 的异常负载、驱动器的结点可能会有很大的功率耗散(请记住、我们的驱动器通常设计用于驱动 MOS 门控功率晶体管(MOSFET 等)。 功率耗散可建模如下:P = VDrive *负载(NC)* Fsw。
我会推荐以下几项尝试、看看是否有任何改进:
-将 R14增加到大于100欧姆,因为 INB 只需要很小的输入偏置电流。
-将 R71增加到30或50欧姆。
-要确认或排除功率耗散理论,请将超声波 PWM 信号减少到单个脉冲:300kHz、12V、50%。
我现在将该主题标记为"已解决"、但如果更改后仍有问题、请告知我们。
此致、
-Mamadou