This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:使能引脚上需要 RC 电路、以使 ESD 单元不会被激活或损坏

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892964/lm61460-q1-rc-circuit-needed-on-enable-pin-so-that-esd-cell-is-not-activated-or-damaged

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

使用 LM61460-Q1时、是否应在驱动源和 EN 引脚之间实施 RC 滤波器?

某些稳压器需要 EN 引脚上的 RC 电路来降低驱动使能引脚的电压、因为高压摆率会激活该引脚上的 ESD 电池并导致稳压器不导通。 此外、 在 EN 引脚上没有 RC 滤波器的情况下、我听说 ESD 结构可能会由于高电流而损坏、或者浪涌测试期间可能会发生误触发。

请告诉我该器件是否需要考虑这一点。

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用数据表建议。

    EVM 遵循设计实现中的最佳实践。