This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPSM53603:TPSM53603仿真模型

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53603, LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896830/webench-tools-tpsm53603-tpsm53603-simulation-models

器件型号:TPSM53603
主题中讨论的其他器件: LMZM33603

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队!

我知道 TPSM53603仿真模型不可用。 现在、我对28V 至3.3V/3A 的范围感到困惑、我应该使用 TPSM53603或 LMZM33603。 我能不能有 TPSM53603的仿真模型。 我知道 w.r.t 大小 TPSM53603更好。 请就 EMI 向我提供指导、哪一个更好、LMZM33603或 TPSM53603是因为 LMZM33603的工作频率低于 TPSM53603。因此、我认为 LMZM33603是更好的 w.r.t EMI。 请指导我。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahsan、

    如果我们将 TPSM53603 (图2048">图48)辐射 EMI 与 LMZM33603(图%2043">图43)辐射 EMI 进行比较,则可以假设 LMZM33603的 EMI 性能比 TPSM53603更好,因为正如您指出的那样,LMZM33603的工作频率较低。  

    除了根据数据表规格进行断言之外、没有其他方法可以模拟 EMI。 这些辐射 EMI 结果来自实际的标准 EVM、并在本地 EMI 暗室进行了精度测试。

    对于热性能和尺寸、我建议使用 TPSM53603。 您还可以在 TPSM53603的末端放置一个 LDO、以提供低噪声的干净输出电压。

    以下 是供 参考的应用手册。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jimmy 的回复。 但我能否访问 TPSM53603的任何仿真模型?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 设计器上的 TPSM53603器件可能会执行一些工作、以精确匹配数据表中的组件选择建议。

    这可能是您现在无法在 WEBENCH 设计器上进行仿真的原因。  

    我会给内部 WEBENCH 团队一些时间来解决这个问题。 为了进行仿真、应该很快对其进行备份。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahsan、

    我还没有听到团队的反馈。 我已再次 ping 通、以获取有关这方面的状态更新。 如果我获得更多信息、 我会告诉您。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahsan、

    仿真工具仍在进行中、可能会由于我们当前的情况而出现一些延迟。 在这段时间内、我建议使用 EVM 在实验室中测试您的用例条件。

    此致、

    Jimmy