This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A87:可靠禁用 TPS7A87和 TPS7A90所需的时间和输入电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90, TPS7A87, TPS75005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880783/tps7a87-time-and-input-voltage-required-to-reliably-disable-tps7a87-and-tps7a90

器件型号:TPS7A87
主题中讨论的其他器件:TPS7A90TPS75005

您好!

使用 EN 引脚禁用 TPS7A87和 TPS7A90时、压降必须低于 VIL 多长时间?
例如、几十纳秒还是几微秒?

我的客户以前听说过这一点、因为他遇到了 LDO (TPS75005)上电复位问题、并且担心新聘用的 LDO 会有类似的问题。

此外、TPS7A87和 TPS7A90是否具有 POR (上电复位)功能?
根据方框图、这些 IC 不包含 POR。


此致。

K-Hashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的回复
    我和我的客户期待您的回答。

    此致。

    Ken Hashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我对这种拖延表示歉意,今天我不得不意外地离开办公室。
    请再等待1-2天的答复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、  

    感谢你的答复。
    我了解您的情况。
    但是、客户正在等待、因此请务必回答。

    此致

    Ken Hashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    如您所知、TPS75005是专为 C2000系列微控制器量身定制的器件。
    TPS7A87和 TPS7A90不是为 C2000微控制器量身定制的、而是更通用的 LDO。

    TPS7A87和 TPS7A90具有 UVLO 电路来替代 POR 电路。
    使能电路不是精密使能电路。  
    传播延迟将是在 EN 引脚保持在0.4V 以下的时间长度中看到对输出的影响之前需要考虑的主要因素。
    我们拥有的最佳数据点位于启动图的数据表中。  

    TPS7A87数据表中的图20-23或 TPS7A90数据表中的图32-36显示了启动情况以及 EN 切换和输出电压变化之间的相关延迟。  我会使用这些作为关断期间传播延迟的指南。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stephen

    感谢您的回答。
    有关 EN 的传播延迟、请参阅 VOUT 上升之前的延迟时间。
    我知道、VOUT 上升之前的延迟时间因负载而异。

    非常感谢。
    此致。


    Ken Hashi