主题中讨论的其他器件:TPS7A90、 TPS75005
您好!
使用 EN 引脚禁用 TPS7A87和 TPS7A90时、压降必须低于 VIL 多长时间?
例如、几十纳秒还是几微秒?
我的客户以前听说过这一点、因为他遇到了 LDO (TPS75005)上电复位问题、并且担心新聘用的 LDO 会有类似的问题。
此外、TPS7A87和 TPS7A90是否具有 POR (上电复位)功能?
根据方框图、这些 IC 不包含 POR。
此致。
K-Hashi。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用 EN 引脚禁用 TPS7A87和 TPS7A90时、压降必须低于 VIL 多长时间?
例如、几十纳秒还是几微秒?
我的客户以前听说过这一点、因为他遇到了 LDO (TPS75005)上电复位问题、并且担心新聘用的 LDO 会有类似的问题。
此外、TPS7A87和 TPS7A90是否具有 POR (上电复位)功能?
根据方框图、这些 IC 不包含 POR。
此致。
K-Hashi。
您好 Ken、
如您所知、TPS75005是专为 C2000系列微控制器量身定制的器件。
TPS7A87和 TPS7A90不是为 C2000微控制器量身定制的、而是更通用的 LDO。
TPS7A87和 TPS7A90具有 UVLO 电路来替代 POR 电路。
使能电路不是精密使能电路。
传播延迟将是在 EN 引脚保持在0.4V 以下的时间长度中看到对输出的影响之前需要考虑的主要因素。
我们拥有的最佳数据点位于启动图的数据表中。
TPS7A87数据表中的图20-23或 TPS7A90数据表中的图32-36显示了启动情况以及 EN 切换和输出电压变化之间的相关延迟。 我会使用这些作为关断期间传播延迟的指南。
谢谢、
斯蒂芬