This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:从 LM5037迁移到 LM25037的指南

Guru**** 2527040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874625/lm25037-migration-guide-from-lm5037-to-lm25037

器件型号:LM25037

团队、

是否有文档说明了从 LM5037切换到 LM25037时需要执行哪些操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    LM5037的最大输入电压为100V、LM25037的最大输入电压为75V

    据我所知、这是两个器件之间的主要差异。
    没有关于从一个器件切换到另一个器件的文档。
    LM5037已停产、看起来它已从 TI 网站上删除。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回复!

    除了输入电压之外、LM25037是否是 LM5037的直接替代产品?
    我的客户想知道、在迁移到 LM25037之前、他们是否需要进行任何预测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 E2E 帖子已移至电子邮件通信、因此我将关闭该帖子。

    此致

    John