This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547不能在系统 S3 SDP 模式下为 iPhone 充电

Guru**** 2388130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892077/tps2547-tps2547-doesn-t-charge-iphone-in-system-s3-sdp-mode

器件型号:TPS2547

大家好、

我的客户报告了一个问题、可能需要您的帮助来澄清。  

在采用 TPS2547的笔记本电脑应用中、系统能够使用 SDP 为系统 S0中的 iPhone 充电。 但是、如果将系统关闭至 S3/S4状态、则在 SDP 模式下无法再对 iphone 充电。 这是预期行为吗?

如果您有一些文档对此进行了解释、请告诉我、并在可能的情况下将其发送给我。

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    从 S0到 S3/S4时、系统与 TPS2547的连接是否发生变化。

    此外、当您说"iPhone 无法再充电"时、这是否意味着 VBUS 上没有电压? 还是 iPhone 不会从 TPS2547中拉取任何电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    VBUS 上应该有5V 电压。  

    根据客户的信息、我了解 iPhone 不能耗电。

    1.在系统 S0中配置 SDP,可以对 Android 和 iphone 充电。

    2.在系统 S3中配置 DCP、 Android 和 iphone 均可充电。

    3.在系统 S3中配置 SDP, 可以对 Android 进行充电,但无法对 iphone 进行充电。

    自从我在多个项目中看到这种情况并且我认为它应该是 Apple 设计项目以来、您以前是否曾遇到过类似的问题?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、我相信这是 iPhone 设计。 由于 SDP 是一种旨在用于能够传输数据的系统的充电模式、因此它可能具有一个序列、除非检测到数据主机终端、否则它不会充电。 由于您的系统处于 S3状态、iPhone 将无法检测到连接、因此 iPhone 将不会充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的评论。 我将与客户交谈、与 Apple 核实这一点。

    您是否有 BU 侧的一些信息来帮助澄清这一点? 您是否曾看到过以前报告的同一问题。 我知道该设备已使用多年、因此我怀疑类似的问题应该早于我报告的时间发生、如果团队或 Apple 中有人澄清了 iPhone 的行为?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这是另一个与您的线程类似的线程。 简而言之、iPhone 需要从主机进行枚举才能充电、由于您的系统位于 S3中、因此不会枚举系统

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/592605?TPS2546-iPhone-charging-problem-by-TPS2546