This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:HIDRV 和 LODRV 输出异常

Guru**** 2523460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901105/bq24620-abnormal-hidrv-and-lodrv-outputs

器件型号:bq24620

您好!

我正在尝试对设计用于复制 BQ24620EVM 的充电器板进行故障排除、该充电器板在组件方面具有几乎100%的通用性。

电路板看起来很有吸引力、但我们在 HIDRV 和 LODRV 引脚上遇到了一些奇怪的信号问题。

我将为两种类似配置附加捕获的数据。

配置 A 使用0.05Ohm 感应电阻器、100K-84K 粘着分压器和700K-100K VFB 分压器。

配置 A 使用0.05Ohm 感应电阻器、100K-98K 粘着分压器和700K-100K VFB 分压器。

我们预期配置 A 的电流为1.5A、但我们仅得到1.25A。

我们预期配置 B 的电流为1.65A、但我们仅得到1.10A。

非常感谢您的帮助、

Alexe2e.ti.com/.../Captured-Data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      这是非常有用的信息。 您能否分享您的原理图以便我进行分析?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    非常感谢您再次与我取得合作。

    这是原理图。 请记住、我们在最近的测试中将检测电阻从原来的0.01欧姆更改为0.05欧姆、并相应地重新配置分压器。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 板上存在但我们板上未连接 BTST 和 D1之间的4.7欧姆电阻器的一个部件。

    我不确定这是否会导致我们所观察到的问题类型。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      当 REGN 通过 REGN 二极管为 BTST 电容充电时、只要 LSFET 接通、4.7 Ω 电阻器就会限制电流。 这不会导致我们看到的问题。 由于另一篇文章包含大量波形、让我们将此主题与该主题进行整合、然后继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您的澄清。

    由于这个问题现在是离线讨论的、我将把它标记为已解决。

    再次感谢、

    Alex