This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5020:从 REF50xx-EP 生成0.7V

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875144/ref5020-generating-0-7v-from-ref50xx-ep

器件型号:REF5020

尊敬的团队:

我是否知道可以使用 REF50xx-EP 生成0.7V 电压。

或者、您也可以建议一些方法来生成0.7V 预冲

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    没有单芯片解决方案可从 REF5020获取0.7V 电压。

    对0.7V 精密信号的需求是什么? 该电压相当罕见

    您可以使用 REF5020 +分压器+运算放大器创建0.7V 电压。 我会推荐这种方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    非常感谢。 这不适用于任何特定应用。

    在数据表页面中、No-17 (图-39)表示可以调节输出电压、因此我想了如何使基准电压低于1V

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    REF50xx 可调节、但可微调+/- 15mV。