This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085-V1P3:将默认 senc 文件刷写到 BQ2085

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2085, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900538/bq2085-v1p3-flashing-default-senc-file-to-bq2085

器件型号:BQ2085-V1P3
主题中讨论的其他器件:BQ2083BQ2085BQ20Z95BQEVSWBQ20Z90bq20z65

Hallo 专家、

如何刷写此主题中提到的默认 senc 文件? ->

我应该使用 bq2083 EVSW 吗?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用过 bq2085 EVSW?

    无需对整个 senc 文件进行编程。 只需一个.DFI 或.ROM 文件即可。 是否有特定的原因对整个 senc 文件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回答。

    如何生成*。dfi 或*。ROM。 我知道这些文件仅来自 bq20z95或20z65
    《bqQ 评估软件》(http://www.ti.com/tool/BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW)
    对于 bq2085、我必须使用 bqEVSW、是n´t μ A 吗? 在哪里可以读回*。dfi?

    是否有适用于 bq2085的其他 EVSW?

    之所以这样做、是因为我想更好地了解 bq2085。 我们有一些旧产品可能需要更换电池。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回答。

    我使用的是 bq2083评估软件版本2.5.0

    如何使用此软件生成*。dfi 或*。ROM?
    我知道这些文件只来自 bq20z90或 bq20z65以及 bqEvaluation 软件()

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    你那对我有新消息吗?

    ISI 是否可以使用 bq2083评估软件2.5.0版生成*。dfi 或*。ROM?

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我认为 TI.com 上有一个闪存应用手册、您可以将此器件用于将 sencc 转换为 DFI 或 ROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    bq2083评估软件不支持*。dfi 或*。ROM

    它可能也不支持*。senc、但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    srec/senc 文件通常用于对存储器进行编程。 TI 为 bq2085提供的任何文档或指南中均未引用 bq2085 srec/senc 文件。 为 bq2085发布 senc 的另一个线程可能用于特定的用例、来源未知、我们不建议使用它。

    bq2085附带预编程的默认数据。 与可编程存储器相关的信息请参考数据表(存储器映射部分)的第38页和39页。  评估软件的数据闪存屏幕具有修改此存储器的所有功能。