This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:最低输入电压(2.4V/8A)

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882049/sm72445-minimal-input-voltage-2-4v-8a

器件型号:SM72445

您好!

有关 SM72445的问题很少

我有一个项目需要将 MPPT 集成电路用于太阳能电池板(2.4V/8A (对于1000W/m2的太阳辐射))并加载电池3.6V、数据表 显示输入电压必须介于0和 VA 之间、 但我还没有找到输入电流限制、如果输入电压为2.4V 时效率会好一些。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    感谢您发帖。  SM72445只是一个控制器、您将需要外部驱动器电路来驱动桥式功率级中的 MOSFET。 不是 SM72245、而是功率级可能会限制可实现的功率级别:驱动器强度、MOSFET 选择、电感器选择等 对于~20W、SM72245可能是一种超性能。 无论如何、您仍然可以使用它、我建议您使用分立式驱动器来简化电路。 否则、您可能需要生成偏置轨、仅用于偏置驱动器 IC。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi