This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:如何在低于10°C 的温度下将最大电荷限制为0.1C?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875212/bq24600-how-to-limit-the-maximum-charge-to-0-1c-while-the-less-than-10-c

器件型号:bq24600

您好!

我希望 IC BQ24600以5A 为锂离子电池充电、但是、当 IC 在0-10°C 温度下运行时、我想将充电限制为0.1C?

数据表对我而言并不完全清楚如何实现这一点、或者如果使用此 IC 甚至可以不"封装"附加电路、也不会实现这一点。

支持如何实现这一目标?

谢谢、

SA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidney、

      当 BQ24600处于充电的 CC 阶段时、ISET 控制快速充电电流。 如果您在 TS 上使用热敏电阻、以便在 TS 上感应到的电压与电池温度相对应、则可以使用以下步骤:

    • 选择 TCOLD 和 TCUTOFF、并根据热敏电阻电阻的电阻值、根据数据表中的公式5和6调整电阻的大小
      • 如果 T、这将停止充电 TCUTOFF
    • 计算 TS 上对应于10C 的电压
    • 使用比较器来驱动 FET 的栅极。 该 FET 可用于更改 ISET 底部电阻器的并联电阻、从而更改0C-10C 范围内的充电电流

    由于 BQ24600预充电电流已经是快速充电的1/10、因此在电池进行预充电时没有问题。