This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:LiFePO4电池兼容性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ40Z80, BQ40Z50, BQ77905, BQ76940, BQ76952, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874834/bq77915-lifepo4-battery-compatibility

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80BQ40Z50BQ77905BQ76940BQ76952BQ4050

大家好、

我的客户想进一步了解 BQ77915 (BQ7791504)是否兼容用于 LiFePO4? 我们可以将 UTC 设置为高于50°C 吗? 通过更改 RTS_PU 值、此更改会影响所有其他温度跳变点、并调节 OTD、UTC 和 UTD、对 OTD 的影响最大。 我们是否对此进行了计算?

期待您的意见。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!
    我们即将开始开发 BQ77915 (BQ7791506)的全新"风格"、以解决 LFP 电池(OVP:3.8V、UVP:2.3V、UTC:0)问题。
    UTC 只能在出厂时编程为-5或0C。 我需要检查我们是否有用于计算温度跳变点的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    感谢您的回答。

    除了针对 LiFePO4的 BQ77915之外、我们还有什么建议吗? 目前、它们使用的是 BQ7790508、但在 BQ7790508中添加了外部平衡功能后、开路保护功能不再起作用、这使得 IC 无用。 此外、50C 时的固定 OTC 电平过低、应为55C。

    期待您的反馈。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您可以通过更改连接的电阻器网络来调整温度跳变点。  BQ77915数据表中的温度阈值是一个比率。  该器件可看到由 RTS_PU/(RTS_PU + RTS)确定的 VTB 电阻器比率。  您可以通过更改 RTS_PU 来调整跳闸点、如数据表 第10.1.1.5节所述。  您还可以通过与热敏电阻 RTS 串联或与 RTS 并联的电阻来调整比率。  并联电阻器主要影响低温点、因为这是热敏电阻阻阻抗最高的地方、而串联电阻器主要调节过热点、因为这是热敏电阻电阻最低的地方、 但它是一个单电阻器网络、所有跳闸点都会受到影响。

    BQ77905和 BQ77915是最新的多功能保护器。  根据您的电池节数、您可能会使用更具可配置性的监测计、例如 BQ4050、BQ40z50或 BQ40z80。  这是一个更复杂的部分。  对于更高的电池节数、您可能会使用监控器和 MCU、例如 BQ76940或 BQ76952系列器件之一、同样、实现方式也会更加复杂。