Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51206 大家好、
你好。
我们有一位客户想要确认 TPS51206的 LDO 内部 MOPSFET 是否像大多数 NMOS 那样配备了反向并联二极管?
它们具有一些级联的电源转换器、在断电期间、他需要对最上方的一个(3V3)的所有输出电容器进行放电。 他想知道 TPS51206的 LDO MOSFET 是配备了反向并联二极管、还是需要添加外部二极管、以便在器件未通电时对 VTT 和 VTTREF 输出电容器放电。
提前感谢!
艺术