This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:四相控制器

Guru**** 1643160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, TPS53681, TPS40425, TPS40428
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890605/tps53647-4-phase-controller

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: TPS53681TPS40425TPS40428

 您好!

 例如、它 的反馈环路补偿能否通过   外部引脚搭接或通过 I2C 以数字方式进行优化或定制以符合特定输出滤波器/电容器?

尽管该器件(TPS53647)是四相控制器、但它不包含并行和同步功能。    是否有包含这2个功能的相同或类似器件?  

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    唯一可以通过 PMBus 更改的是斜坡/压降。

    我们有 TPS53681、它是6+2/5+3总共8相控制器、支持>4相、您可以通过 PMBus 更改补偿参数。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    TPS53647 -我了解的"压降"是"负载线"、什么是 RAM?  是否可以通过引脚搭接或任何意义更改其补偿参数?

    两相控制器、但希望能够并行选择其中的多个或多个器件、而不是一个具有较高相位的器件。   

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    斜坡是消除抖动的三角信号。 您可以检查应用程序。 注释如下。

    http://www.ti.com/lit/an/slua747a/slua747a.pdf

    对于具有防卡功能的两相控制器、您可以考虑使用 TPS40425/8。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chasel 的快速反馈!

    TPS40425和 TPS40428有何不同?

    我刚才简要阅读了数据表、并说它最多可堆叠4个相位以支持120A -我想知道为什么它限制为120A 最大值、或者它是四相设计(30A/相)的典型建议?

    您能否详细说明"可堆叠"操作/应用? 是否有任何应用手册或电路图? 听起来像是将其中的2个(两相)控制器并联用作4相设计...

    输出电压范围可以是多少(最小值、最大值)? 和分辨率?   TPS53647 Vout 范围为0.5 - 2.5V、分辨率 pinstarp 为5mV...

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您能告诉我们输入电压、输出电压、输出电流和特性等应用信息吗?

    我们将向您推荐合适的解决方案。  

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    如果您没有进一步的问题、

    我将关闭此主题。

    谢谢

    Chasel