This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:TINA-TI

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891561/ucc27712-tina-ti

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好、E2E、

我使用 UCC27712瞬态模型绘制了 TINA-TI 的原理图。 但是、它无法运行。 请告诉我原理图中的错误点。

我想确认自举电容器的容量、以便使高侧 FET_ON 保持30ms。

此致、

ACGUY

e2e.ti.com/.../slum599-_2800_1_2900_.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我正在查看仿真、我看到波形高达~50us、并显示浮点溢出消息。 您在案例中看到的是这样吗?

    对于自举电容值:我建议您查看数据表第8.2节、其中提供了有关选择自举电容的指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    >> 您在案例中看到的是这样吗?

    否  但我不知道在哪里修复。  您能给 TINA-TI 下个指导吗?

    >> 我建议您查看数据表第8.2节、其中提供了有关选择自举电容的指导。

    这是正确的容量计算、对吧?  这不是将 FET_ON 保持在30ms 所需的容量计算。  如果您指出这些改进、我可以自行解决。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY、

    您在 TINA 中得到了什么误差?

    要计算自举电容器的尺寸、您需要计算损耗、以确定保持输出电压大约 UVLO 跳变点的电容量。 这将是高侧驱动器的 IDD 以及 MOSFET 栅极结构的泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    随附的设计文件出现收敛问题。 当功率级从 FET 和电感器更改为仅电容器时、TINA-TI 已运行仿真。 因此、我认为功率级周围存在问题。 您能告诉我应该修正的点吗?

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../2627.slum599-_2800_1_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY、

    请检查此帖子-您可能需要更改 TR 最短时间步长以使您的仿真正确收敛。

    请告诉我们这是否能解决问题。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/858375/3178674#3178674