This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17484F4:SPICE 模型

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17484F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875204/csd17484f4-spice-model

器件型号:CSD17484F4

你(们)好  

我还想保留用于30V NMOS 晶体管的非加密 SPICE 模型、从 CSD17484F4开始

此致

Magnus Thulesius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangus、

    感谢您关注 TI FET。 您将在随附的 zip 文件中找到 CSD17484F4的未加密模型。 请注意、该模型不包含栅源极的 ESD 二极管。 如果您的工作条件正向偏置二极管、则仿真将不会准确反映实际的硬件性能。 我们正在努力更新此模型、以便在不久的将来包含二极管。

    e2e.ti.com/.../CSD17484F4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!