This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:关于低输入电压条件下的效率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875226/tps54201-about-efficiency-in-low-input-voltage-condition

器件型号:TPS54201
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

客户正在寻找可在以下条件下使用的器件:
・输入电压:2.0V~3.3V
・Ω LED:2.7V~3.1V (3.6W)

它们考虑以下两级配置。

【2.0~3.3V→TPS61022→4.5V~5.5V→TPS54201→2.7~3.1V (3.6W)】

在后台、客户希望了解 TPS54201的效率。
但是、应用手册和数据表不包含4.5V 至5V 条件下的效率信息。

在以下条件下使用 TPS54201时、可以告诉我效率。
  ・Vin=4.5V~5.5V
・Vout=2.7V~3.1V (3.6W)

2. 您能否介绍另一个推荐的高效 LED 驱动器?
・输入电压:2.0V~3.3V
・Ω LED:2.7V~3.1V (3.6W)

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

       我们在这种详细应用中没有效率、但您可以应用 TPS54201EVM 为客户进行测试。

    此致

    肖恩