This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601 -有关 VINDPM 的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880213/bq25601-bq25601--question-on-vindpm

器件型号:BQ25601

尊敬的 TI 团队:

在移动手持终端产品中、我们利用 BQ25601为锂电池充电。 一个5.0V 直流电压(通过 USB/适配器)被施加到 BQ25601上、此电压为一 个锂电池充电(完全充电电压4.35V)。 现在、我们要配置 BQ25601的 VINDPM 功能、我们想了解设置 VINDPM 值的标准、以便与我们的用例相匹配。 我们应为 VINDPM 设置的最小充电电压是多少?   

此致、

Peter    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、会

    VINDPM 调节输入电压以防止充电器从适配器中拉出过多电流。  VINDPM 范围为3.9V 至4.54V。  降压转换器的最大占空比典型值为97%。  要将电池快速充电至4.35V、则需要 VBUS=4.35V/0.97=4.49V。  我建议添加至少50mV 以考虑 Dmax 变化、即4.55V。  该器件还具有 VINDPM 电池跟踪功能。  我建议您还激活电池跟踪功能。  然后、VINDPM 将是寄存器设置或 V (BAT)+VDPM_BAT_TRACK 寄存器位中的较高值(最低为200mV)。  或者将 VINDPM 寄存器设置得更低、并依赖于 BAT 跟踪。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈。 它确实有很大帮助。 不过,我仍有几个问题想问,我想请你帮忙。 以下是我的问题、供您参考。

    1.您能解释一下 VINDPM BAT 跟踪 功能以及在应用中使用它的优势吗?

    2.启用 VINDPM BAT 跟踪功能的情况。 当 VBAT 电压逐渐降至3.6V 时、充电器是否会从充电适配器汲取额外电流、其中 VINDPM 跟踪 VBAT、因此其电压也会下降?

    此致、

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    VINDPM BAT 跟踪会自动将 VINDPM 阈值设置为 VINDPM 寄存器的较高值、或 随着电池电压的增加 V (BAT)=200-400mV。  如果 VINDPM 未激活(例如、由于电池电压较低)、输入电流和充电电流会自动增加。

    此致、

    Jeff