TL494数据表中降压转换器的参考设计中没有 II 型或 III 型补偿。 这是否意味着 TL494降压转换器不需要 II 类或 III 类补偿?
众所周知、LC 滤波器级中存在较大的相移。 因此环路不稳定、直流/直流转换器通常需要 II 类或 III 类补偿。 如果 TL494降压转换器不需要 II 型或 III 型补偿、如何保持环路稳定? 如果需要、如何设计环路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有关适用于您参考的降压转换器补偿设计的白皮书。 谢谢你。
http://www.ti.com/lit/an/slva301/slva301.pdf?ts=1588216853225