This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:反激式稳压问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882075/tl431-flyback-regulation-problem

器件型号:TL431

您好!  

客户发现 VFD 电机驱动器从市场返回故障。 原因是在操作过程中关闭键盘时、反激式的其中一个输出轨(-11V)会下降。 键盘由反激式的5V 邮件输出轨供电、并具有 TL431IPK 调节控制。  

请参阅下面的波形。 您可以看到主5V 在调节控制环路下正常、但负电源轨电压(红色波形)下拉。  但是、我们将 TL431IPK 更改为竞争产品 HA17431UA-TL-E、问题就解决了。 两个器件都兼容、不兼容? TL431的参数对于该问题至关重要吗?  

CH1:+5V (主反馈环路)  CH2:负电压 CH3:DR55的反馈电压 CH4:DR42上的电压

反激式:40W、10个绕组用于输出轨。

键盘负载:200mA/5V 主电源

 

 

部分原理图


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    DC25上的电容是多少?

    您是否尝试移除电容器 DC57?

    使用如此大的电容器时、它会振荡非常奇怪。