This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:带电感器和不带电感器的电路之间的差异

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875293/lm3410-difference-between-circuit-with-and-without-inductor

器件型号:LM3410

大家好、

可以回答我的客户的问题吗?

带电感器和不带电感器的 LED 驱动器之间有何差异? 作为 SW8101解决方案、它不带任何电感器、还充当 LED 的电流镜。 因此、我想知道它背后的技术。

谢谢、

Franz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    有2种类型的 LED 驱动器、其中一种基于线性解决方案、无需电感器即可运行。 另一种类型基于直流/直流开关稳压器。

    在输入电压始终高于 LED 电压的情况下、可以使用线性 LED 驱动器来避免电感和开关频率。 但是、一旦 LED 电压远离输入电压、则应注意热处理、总功率转换效率会降低。

    基于直流/直流开关稳压器的解决方案可提供灵活的输入/输出电压关系、因为它可用作降压/升压/降压/升压拓扑。

    当然、在进行直流/直流电源工程设计时、需要进行权衡、这会非常复杂。

    谢谢!