This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:如何在电池始终连接到充电器时自动充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878710/bq40z60-how-to-enable-recharge-automatically-when-the-battery-is-connected-to-charger-all-the-time

器件型号:BQ40Z60

您好!

我们正在存储应用中使用 TI bq40z60。 2S1P 锂离子电池  

我们注意到、当电池始终连接到充电器并且充电结束时 电池处于待机模式、但未放电、由于 bq40z60从电池持续消耗1.5mA 电流、电池电压开始下降。 一个月后、容量几乎耗尽了60%、但充电器未自动充电。

如果电池电压低于特定电平、bq40z60配置文件中是否有办法允许充电器自动重启?

谢谢、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的情况下、监测计似乎从未进入睡眠模式。  

    是否启用了睡眠模式? 休眠电流设置是多少?

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速响应。

    是的、我们已启用睡眠模式并将睡眠电流设置为默认10mA。

    我注意到、在我们的配置中设置了 CHGFET 选项。

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    您可以进行的一项更改是启用 IN_SYSTEM_SLEEP 模式、以便监测计器件可以进入睡眠模式。

    您提到的1.5mA 对我来说似乎过高。 如果监测计真正进入睡眠模式、则电流应低得多。

     

    此外、检查 FC 位何时设置和清除。 在默认设置下、当 FC 位置1时、CHG FET 关闭。 当 RSOC 小于 Fc 时、Fc 清除:清除% RSOC 阈值、CHG FET 应再次打开。

    Andy  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速响应。

    我们的电池组配置为不可拆卸(NR=1)、因此 IN_SYSTEM_SLEEP 不适用于我们。

    是的、我们的电池组没有进入睡眠模式、当我使用 i2c 的睡眠命令时、电池组进入睡眠状态、电流消耗降至0.15mA

    但是、这需要主机定期发送睡眠命令。

    是否有办法自动将 NR=1的电池组置于睡眠模式?

    谢谢、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    根据 bq40z60 TRM、即使在 DA Config[NR]= 1时、监测计器件也应能够进入睡眠模式。

    请参阅以下所有条件、让 bq40z60进入睡眠状态。

    我建议您仔细检查并查看您的系统中是否无法满足这些条件中的任何一个。 例如 、SMBus 是否因总线超时而保持?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的信息。

    我已经验证了所有位设置、并确认 IN_SYSTEM_SLEEP 仅在[NR]=0和[PRES]=0并且没有针对总线超时的 SMBus 通信时工作。

    是否确认在睡眠期间是否禁用充电器?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在睡眠期间充电器不会被禁用。 但是、在睡眠期间 CHG FET 应关闭。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的确认。

    我认为充电器在 CHGFET 关闭时消耗的电流大部分是1.5mA。

    我们可以在电池进入睡眠状态之前发送 CHARGE_EN 以禁用充电器。

    我认为我们现在可以解决这个问题、因为我们知道解决方案/解决方案。

    再次感谢您的帮助。

    Zane