This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:2s 衰减和8s 延迟

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840-Q1, TLV840, TPL5010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897836/tps3840-q1-2s-dection-and-8s-delay

器件型号:TPS3840-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV840TPL5010

大家好、

我知道我们的复位 IC 可以实现延迟功能、但客户希望具有以下额外功能、您是否知道如何实现或任何 IC 是否可以满足要求?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我相信您正在寻找一款在上升沿和下降沿都具有可调延迟的电压检测器、对吧? 我们考虑这种感应延迟和复位延迟。 TPS3840-Q1不具有此功能、但 TLV840等器件具有此功能。 您能不能看一下这是否与您所需的解决方案类似?

    如果没有、请告诉我、我们可能可以使用一些外部器件配置我们的其中一个监控器来解决它。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    我认为 TLV840不是合适的解决方案。 让我为您使用文字描述。

    初始设置电压输入= 4.1V

    当电压输入低于我们的解决方案 VIH (ex.0.5V)和持续时间大于2s 时、IC 输出在10s 延迟后变为低电平。

    当电压输入低于我们的解决方案 VIH (ex.0.5V)但持续时间小于2s 时、IC 输出保持高电平。  

    如果有任何不明确的情况、请随时告诉我。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有什么建议吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您在寻找可调干扰抗扰度(忽略2秒以下的脉冲)?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhunav:

    是的。 你有什么建议吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我知道的单芯片解决方案无法实现这一点。 我们提供的毛刺抗扰度在~20us 范围内、并且过驱电压最低。 为了能够忽略小于2秒的脉冲、您可能需要在看门狗上实施计时器逻辑或将电压监控为 WDI 线、但我不确定可以多么轻松地实现它。 客户是否在寻找解决此问题的单 IC 解决方案?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    它可以通过另外两个 IC 解决方案来实现。 您是否有任何与此规范相关的想法或应用手册?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我们没有专门与此相关的任何应用手册、我认为使用 TPL5010等定时器器件可以更好地实现这一点、可能值得将想法转移到该论坛。 如果您认为我缺少某些东西、请告诉我、因为我认为一个考虑到主管的简单解决方案并不清楚。

    谢谢、
    Abhinav。