This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25010:DC-DC 转换器可作为3.3V 电源进行同步运行、并可进行4.2V 电池充电?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25010, BQ24013, BQ24018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879214/bq25010-simultanious-operation-of-dc-dc-converter-as-3-3v-supply-and-battery-charging-4-2v-is-possible

器件型号:BQ25010
主题中讨论的其他器件: BQ24013BQ24018

希望使用 BQ25010 IC 作为直流/直流电源为系统供电、并希望同时为4.2V 锂聚合物电池充电。 两种操作是隔离的。 始终希望系统电源保持在3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果禁用了计时器和终端、该单元的运行方式将类似于限流4.2V 电源。  BQ24013和 BQ24018具有一个/TTE 引脚、可用于启用或禁用计时器和终端。

    这将防止充电终止、您应与电池制造商核实充电是否可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     我的系统电压应随时小于3.3V。 如下所示。 如果是 BQ25010、在对电池系统电压充电时、请参阅电池充电电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25010将系统电压调节至3.3V 以下、并同时为电池充电至4.2V。  但这方面有一些限制。  

    系统电压由直流/直流转换器产生(FB 设置输出电压)。  

    直流/直流转换器的输入来自电池(引脚16/17连接)。

    电池通过交流或 USB 输入充电。  

    需要对电池进行充电以为直流/直流转换器供电。  同时为电池和操作系统充电也会增加电池充电时间、并存在安全计时器跳闸故障的风险。