请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25010 主题中讨论的其他器件: BQ24013、 BQ24018
希望使用 BQ25010 IC 作为直流/直流电源为系统供电、并希望同时为4.2V 锂聚合物电池充电。 两种操作是隔离的。 始终希望系统电源保持在3.3V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
BQ25010将系统电压调节至3.3V 以下、并同时为电池充电至4.2V。 但这方面有一些限制。
系统电压由直流/直流转换器产生(FB 设置输出电压)。
直流/直流转换器的输入来自电池(引脚16/17连接)。
电池通过交流或 USB 输入充电。
需要对电池进行充电以为直流/直流转换器供电。 同时为电池和操作系统充电也会增加电池充电时间、并存在安全计时器跳闸故障的风险。