This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:如何实现 HO 使 PWM 和 LO 始终处于低电平?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882034/ucc27712-how-to-achieve-ho-have-pwm-and-lo-always-low

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: SN6501

大家好、

客户应用只需要 HO 具有占空比输出、但 LO 始终为低电平。

我们如何在不使用触发 UVLO 的情况下以 H/W 的方式实现该功能?

UCC27712在 VDD 和 VSS 引脚之间以及 HB 和 HS 引脚之间的电源电路块上具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。

 

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    驱动器逻辑将在 LO 未激活的情况下正常工作、仅驱动 HI 输入和 HO 输出即可。 根据转换器或动力总成的不同、如果可以使用自举二极管和电容器来维持高侧偏置电源、则存在问题。

    如果动力总成开关节点不会切换至接地、为了允许对引导电容器充电、可使用浮动高侧偏置为 HB-HS 提供偏置。 下面是使用 SN6501变压器驱动器的简单图、该驱动器是一种简单的偏置解决方案。

    此致、