Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, SN6501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27712 主题中讨论的其他器件: SN6501
大家好、
客户应用只需要 HO 具有占空比输出、但 LO 始终为低电平。
我们如何在不使用触发 UVLO 的情况下以 H/W 的方式实现该功能?
UCC27712在 VDD 和 VSS 引脚之间以及 HB 和 HS 引脚之间的电源电路块上具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。
谢谢、此致、
Jamie