This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:LMR36006AQRNXRQ1是否有测试板或 EVM 板?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900905/lmr36006-q1-is-there-test-board-or-evm-board-for-lmr36006aqrnxrq1

器件型号:LMR36006-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36006BEVM

你(们)好

 是否有适用于 LMR36006AQRNXRQ1的测试板或 EVM、该器件具有可调节输出电压、无展频、无 FPM 和400kHz FSW。?

我需要此测试板、但在 TI.com 上找不到它。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将向应用工程师询问该产品、然后获取

    请尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、LMR36006BEVM 使用1MHz 版本。 为了评估 LMR36006A 版本(400kHz)、我建议使用 LMR36006BEVM 并将 IC 更改为 LMR36006AQRNXRQ1。  

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我希望你的问题得到了回答。

    我将关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    是的、您的回答解决了我的问题。 很抱歉我迟到了。

    此致、
    Ochi